+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
WAN (Wide Area Network) è una rete informatica ad ampio raggioche consente lo scambio di dati tra dispositivi e sistemi situati a grandi distanze geografiche, da decine a migliaia di chilometri. Una WAN è un'infrastruttura che collega le reti locali LAN (Local Area Network) e altri segmenti di rete in un insieme coerente, operante a livello globale o interregionale. Il suo scopo principale è quello di fornire comunicazione e accesso alle risorse informative in luoghi distribuiti, indipendentemente dai confini fisici.
Le WAN si basano su diverse tecnologie di trasmissione, tra cui connessioni in fibra ottica, collegamenti satellitari, reti mobili e protocolli Internet come MPLS, Frame Relay o IP classico. A seconda delle esigenze degli utenti e delle risorse disponibili, la WAN può essere costruita utilizzando linee di trasmissione affittate, tunnel VPN, connessioni punto-punto o infrastrutture Internet pubbliche. La topologia e il livello di gestione dipendono dalla Bilance e dalla complessità dell'implementazione.
A livello funzionale, la WAN opera a diversi livelli del modello OSI, utilizzando dispositivi come router, switch di livello 3, hub VPN e sistemi di sicurezza di rete. Gli aspetti chiave della progettazione includono larghezza di banda, ritardo di trasmissione, ridondanza, affidabilità e sicurezza dei dati trasmessi. Le WAN di oggi sono spesso gestite con tecnologie avanzate definite dal software, come la SD-WAN (Software-Defined WAN), che consentono il controllo dinamico del traffico e l'ottimizzazione della connessione in tempo reale.
La WAN svolge un ruolo fondamentale nel funzionamento di organizzazioni distribuite, fornitori di servizi cloud, istituzioni governative e sistemi di comunicazione globali. La sua architettura consente l'accesso ai dati e ai servizi indipendentemente dal luogo, supportando il lavoro a distanza, il trasferimento di contenuti multimediali, la sincronizzazione di database e l'implementazione di servizi di rete avanzati.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.