+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Sistema operativo in tempo reale (RTOS) - definizione

Real-Time Operating System (RTOS) è un software specializzato che gestisce le risorse di un sistema informatico in modo da fornire una gestione deterministica e prevedibile dei compiti in un arco di tempo ben definito. La sua caratteristica principale è la capacità di rispondere agli eventi esterni entro un lasso di tempo garantito, il che lo distingue dai sistemi generalisti che ottimizzano le prestazioni medie ma non forniscono un controllo stretto sulla latenza.

L'RTOS è responsabile dello scheduling, della sincronizzazione e della comunicazione tra processi, della gestione degli interrupt e della gestione della memoria in ambienti in cui la tempistica delle operazioni è fondamentale per la correttezza dell'intero sistema. I task sono prioritari e lo scheduling dei processori è tipicamente basato su algoritmi come lo scheduling preemptive, che consente ai task a priorità più alta di appropriarsi immediatamente delle risorse.

I sistemi in tempo reale si dividono in hard real-time e soft real-time, a seconda che il superamento dei vincoli temporali impostati porti a un errore critico o degradi semplicemente la qualità delle prestazioni. Gli RTOS sono utilizzati nei dispositivi embedded, nell'Automazione industriale, nella robotica, nei sistemi di controllo di volo, nelle Apparecchiature mediche, nonché nei sistemi di trasmissione dati e multimediali che richiedono una bassa latenza.

Gli RTOS sono tipicamente ottimizzati per ridurre al minimo l'overhead del sistema, il consumo di risorse e l'affidabilità. Esempi di tali ambienti sono FreeRTOS, VxWorks, RTEMS o QNX. La loro progettazione tiene conto di rigorosi requisiti di temporizzazione, tolleranza ai guasti e capacità di operare sotto vincoli di potenza o di memoria, rendendoli la base dei moderni sistemi embedded con elevati livelli di criticità operativa.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE