+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Termodinamica - definizione

Termodinamica è la branca della fisica che si occupa dello studio dell'energia, delle sue trasformazioni e dell'interazione tra calore, lavoro e proprietà della materia nei sistemi macroscopici. I suoi principali oggetti di analisi sono gli stati di equilibrio termodinamico e i processi che portano a cambiamenti in questi stati come risultato dello scambio di energia e materia con l'ambiente. La termodinamica fornisce leggi fondamentali e modelli matematici che descrivono come l'energia fluisce e come influisce sulle proprietà della materia, senza fare riferimento alla struttura molecolare dettagliata dei sistemi studiati.

La descrizione dei sistemi termodinamici si basa sui concetti di grandezze macroscopiche come pressione, volume, temperatura, energia interna, entropia ed entalpia, che sono correlate tra loro attraverso equazioni di stato e principi di conservazione. La termodinamica classica, nota anche come termodinamica macroscopica, utilizza questi parametri per analizzare processi quali trasformazioni di fase, reazioni chimiche, espansione di gas o flusso di calore.

I quattro principi fondamentali della termodinamica sono noti come principi della termodinamica. Il principio zero definisce il concetto di temperatura e la condizione di equilibrio termico. Il primo principio esprime il principio di conservazione dell'energia, affermando che la variazione di energia interna di un sistema è uguale alla differenza tra il calore fornito e il lavoro svolto dal sistema. Il secondo principio definisce la direzione dei processi naturali, introducendo il concetto di entropia e indicando che i processi spontanei avvengono in direzione di un aumento dell'entropia. Il terzo principio, relativo alla conservazione dell'entropia alla temperatura di zero assoluto, formula i vincoli per il raggiungimento di questo stato.

In ingegneria e tecnologia, la termodinamica è fondamentale per la progettazione e l'analisi di macchine termiche come i motori a combustione interna, le turbine a vapore, i frigoriferi, le pompe di calore e i sistemi di alimentazione, dove l'ottimizzazione dell'efficienza energetica e la minimizzazione delle perdite sono obiettivi prioritari della progettazione. In chimica fisica, la termodinamica chimica studia i cambiamenti di energia che accompagnano le reazioni chimiche, consentendo di prevedere la direzione della reazione e di calcolare parametri quali l'entalpia di reazione, l'energia libera di Gibbs e l'equilibrio chimico.

La termodinamica statistica, un'estensione dell'approccio classico, introduce l'analisi microscopica applicando i metodi della statistica matematica a insiemi di un gran numero di molecole, rendendo possibile derivare le proprietà macroscopiche dei sistemi da equazioni che descrivono stati energetici microscopici. Questo campo spiega l'origine fondamentale dell'entropia come misura del numero di stati microscopici disponibili di un sistema e consente di descrivere i fenomeni nei sistemi quantistici, critici e lontani dall'equilibrio.

Nella ricerca moderna, la termodinamica trova applicazione nell'analisi dei processi su scala nanometrica, nella dinamica dei sistemi biologici, nella teoria dell'informazione e nella tecnologia dei materiali, dove la comprensione del trasporto di energia e materia a livello fondamentale è cruciale per la progettazione di nuovi dispositivi e sistemi ad alta efficienza energetica. L'estensione dei principi termodinamici a sistemi dinamici e non lineari consente di modellare processi reali in sistemi naturali e tecnologici complessi.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE