+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Una Transizione Di Fase è un processo fisico in cui una sostanza passa da una fase del suo stato aggregato a un'altra, con cambiamenti nelle sue proprietà strutturali, energetiche e spesso macroscopiche senza un cambiamento nella sua composizione chimica. Le tipiche trasformazioni di fase includono transizioni tra stati solidi, liquidi e gassosi, come la fusione, la solidificazione, l'evaporazione, la condensazione e la sublimazione e la risublimazione.
A livello microscopico, la trasformazione di fase comporta cambiamenti nell'ordine delle molecole, degli atomi o degli ioni in una sostanza, che portano a una riorganizzazione delle forze intermolecolari e a un cambiamento dei parametri del sistema, come densità, viscosità, conducibilità termica o elettrica. Questo processo è strettamente legato allo scambio di energia sotto forma di calore di trasformazione di fase, che nelle trasformazioni classiche del primo tipo avviene a temperatura costante.
In termodinamica, le trasformazioni di fase sono descritte da funzioni di stato come l'energia libera, l'entropia o l'entalpia, e il loro andamento è rappresentato da diagrammi di fase. In molte applicazioni tecniche, come la metallurgia, la criogenia, la tecnologia dei materiali o l'ingegneria chimica, il controllo delle trasformazioni di fase consente di modellare le proprietà meccaniche, elettriche e ottiche dei materiali.
Le trasformazioni di fase possono verificarsi anche in sistemi più complessi che comportano cambiamenti nella struttura cristallina (trasformazioni allotropiche), transizioni superconduttive, cambiamenti negli stati magnetici o trasformazioni in sistemi di materia molle come colloidi e polimeri. In questi casi, la descrizione richiede l'applicazione degli strumenti della fisica statistica e della teoria dei sistemi complessi.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.