+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
La risublimazione, nota anche come desublimazione, è una trasformazione di fase che comporta la transizione diretta di una sostanza dallo stato gassoso a quello solido, aggirando la fase liquida. Questo processo si verifica in condizioni di temperatura sufficientemente ridotta e/o di aumento della pressione in cui le molecole di gas perdono la loro energia cinetica in misura tale da formare un reticolo cristallino regolare o una struttura solida compatta.
Il meccanismo della risublimazione deriva dai principi della termodinamica e descrive fenomeni in cui un sistema cerca di minimizzare l'energia interna riducendo il volume e massimizzando le interazioni intermolecolari. Un aspetto caratteristico di questo processo è il rilascio di calore di risublimazione, analogo al calore di condensazione o solidificazione, che deve essere dissipato dal sistema per garantire la stabilità della nuova fase solida.
In termini molecolari, la ripublimazione comporta un'improvvisa riduzione della libertà traslazionale delle molecole di gas che, sotto l'influenza di una ridotta energia termica e di un aumento delle forze di van der Waals o dei legami chimici, iniziano a disporsi in strutture cristalline ordinate. Questo processo gioca un ruolo chiave in molti fenomeni naturali, come la formazione di brina, la formazione di ghiaccio sulle superfici e la deposizione di molecole nelle atmosfere di alta montagna.
Nelle tecnologie industriali, la sublimazione è utilizzata nella purificazione dei prodotti chimici, compresa la distillazione frazionata dei solidi e nella deposizione di film sottili per sublimazione (PVD - Physical Vapour Deposition), dove la transizione controllata di gas a solidi consente la produzione di rivestimenti con morfologia e composizione chimica definite con precisione.
In chimica analitica, il processo di risublimazione è utilizzato nei metodi di separazione e purificazione di sostanze chimiche a bassa volatilità, dove la condensazione selettiva dei vapori delle sostanze permette la loro separazione dalle miscele. Nella microelettronica e nella nanotecnologia la risublimazione controllata è utilizzata per la deposizione di materiali funzionali a film sottile su substrati semiconduttori e nella progettazione di dispositivi optoelettronici.
I parametri di risublimazione, come la pressione di risublimazione e la temperatura di deposizione, dipendono dalle caratteristiche della sostanza, dal suo punto triplo e da specifiche proprietà molecolari, tra cui polarità, massa molare e forza del legame intermolecolare. Il controllo preciso di questo processo richiede sistemi avanzati di controllo della temperatura, sistemi di vuoto e metodi di analisi della cristallizzazione che garantiscano la riproducibilità e l'alta qualità delle fasi solide ottenute.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.