+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Punto triplo - definizione

Il Punto Triplo è uno stato termodinamico ben definito di una sostanza in cui tre fasi della materia, solida, liquida e gassosa, coesistono contemporaneamente in equilibrio. È definito da uno specifico valore di temperatura e pressione, caratteristico della sostanza. Questo punto è un riferimento fondamentale nella termodinamica e nell'ingegneria fisica, utilizzato, tra l'altro, nelle misurazioni precise della temperatura e nella calibrazione dei dispositivi di misura.

Il caso più noto è il punto triplo dell'acqua, che si verifica a una temperatura di 0,01°C (273,16 K) e a una pressione di 611,657 Pa. In questo stato, ghiaccio, acqua liquida e vapore acqueo possono coesistere in equilibrio dinamico in condizioni costanti. Grazie alla sua ripetibilità e univocità, il punto triplo dell'acqua è stato per molti anni la base della definizione kelvin (K) nel Sistema Internazionale di Unità di Misura (SI), prima che nel 2019 venisse adottata una nuova definizione basata sulla costante di Boltzmann.

Il concetto di punto triplo trova applicazione nell'analisi delle equazioni di stato delle sostanze e nei diagrammi di fase, dove viene rappresentato come il punto di intersezione delle tre linee di equilibrio di fase. Nella pratica ingegneristica e scientifica, consente di comprendere le transizioni di fase e le condizioni di stabilità dei vari stati della materia. La conoscenza dei punti tripli per i diversi materiali è importante nei processi tecnologici come la raffinazione, la criogenia, la sintesi chimica o il controllo delle condizioni ambientali nei sistemi di laboratorio.

Nel caso di sostanze complesse o sottoposte a condizioni estreme di pressione e temperatura, può esistere più di un punto triplo e le loro caratteristiche dipendono dalla presenza di diverse strutture cristalline o miscele di fasi. L'analisi di questi fenomeni richiede modelli termodinamici avanzati e metodi sperimentali precisi.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE