+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Kelvin (K) - definizione

Kelvin (K) è l’unità di base della temperatura termodinamica nel Sistema Internazionale (SI), definita sulla base della costante di Boltzmann – una costante fisica fondamentale che collega la temperatura all’energia delle particelle. Un kelvin corrisponde alla stessa variazione di temperatura di un grado Celsius, ma la scala Kelvin inizia dallo zero assoluto, che rappresenta l’assenza totale di energia cinetica molecolare. Lo zero kelvin è la temperatura più bassa possibile, alla quale cessa ogni movimento termico della materia, anche se non è mai stato raggiunto sperimentalmente.

Il kelvin è un’unità assoluta e indipendente da punti di riferimento basati sulle proprietà dell’acqua, come avviene nelle scale Celsius o Fahrenheit. È stato denominato in onore di Lord Kelvin (William Thomson), che nel XIX secolo propose una scala di temperatura assoluta come conseguenza delle leggi della termodinamica. Nell’approccio moderno, dal 2019 il kelvin è stato ridefinito assegnando un valore fisso alla costante di Boltzmann, garantendo così maggiore precisione e coerenza nelle misurazioni nelle scienze fisiche.

Nelle applicazioni tecniche e ingegneristiche, il kelvin viene utilizzato per descrivere la temperatura assoluta nei processi termici, nell’analisi delle proprietà dei materiali, nello studio degli stati della materia e nella meccanica statistica. La scala Kelvin è ampiamente adottata nelle scienze esatte e nella tecnologia, soprattutto dove è essenziale distinguere tra temperatura assoluta e temperatura relativa a punti di riferimento. L’uso di questa unità è obbligatorio in molti settori della metrologia, della fisica nucleare, della criogenia, dell’astrofisica e dell’ingegneria dei materiali, dove una determinazione precisa della temperatura influisce su qualità, sicurezza e prevedibilità dei processi.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE