+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Energia cinetica - definizione

Energia cinetica è una forma di energia meccanica associata al movimento di un corpo rispetto a un determinato sistema di riferimento. Questa grandezza descrive la capacità di un oggetto in movimento di compiere lavoro grazie alla sua velocità e dipende dalla massa e dalla velocità dell’oggetto stesso. Nella meccanica classica, l’energia cinetica di un corpo a massa costante cresce proporzionalmente al quadrato della velocità, il che significa che anche un piccolo aumento della velocità comporta un notevole incremento dell’energia.

Dal punto di vista fisico, l’energia cinetica rappresenta l’effetto dell’azione delle forze su un corpo durante il suo spostamento ed è una delle grandezze fondamentali che descrivono la dinamica dei sistemi. Nei sistemi chiusi, in cui non agiscono forze esterne oppure la loro risultante è nulla, l’energia cinetica totale può essere trasformata in altre forme di energia, come energia potenziale o interna, senza perdita nel bilancio energetico. Le variazioni di energia cinetica sono direttamente legate all’accelerazione o alla decelerazione dei corpi e alle loro interazioni durante urti o interazioni dinamiche.

Nell’ingegneria, l’energia cinetica riveste un ruolo cruciale nella progettazione di sistemi meccanici, nel calcolo dei parametri dinamici delle macchine, nell’analisi della sicurezza negli impatti, nonché nella meccanica dei fluidi e nell’aeronautica. Trova inoltre applicazione nell’elettrotecnica, dove costituisce la base per valutare il funzionamento di dispositivi rotanti come motori e generatori. Su scala microscopica, nella fisica statistica e nella termodinamica, l’energia cinetica delle particelle è strettamente correlata alla temperatura e allo stato energetico della materia.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE