+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Sublimazione - definizione

La sublimazione è il processo di trasformazione di fase in cui una sostanza passa direttamente dallo stato solido a quello gassoso, bypassando la fase liquida. Il fenomeno si verifica quando la pressione di vapore saturo della sostanza solida raggiunge un valore pari alla pressione ambiente a una temperatura inferiore al punto di fusione. La sublimazione richiede l'apporto di un'energia termica sufficiente a vincere le forze di coesione tra le molecole in fase solida, consentendo al contempo il passaggio alla fase gassosa senza liquefazione intermedia.

Questo processo è caratteristico di alcune sostanze con specifiche proprietà fisico-chimiche, come un basso punto di fusione e una pressione di vapore relativamente alta allo stato solido. Esempi di materiali che subiscono la sublimazione sono lo iodio, il ghiaccio secco (anidride carbonica solida) e la canfora. In ambito industriale e di laboratorio, la sublimazione è utilizzata come tecnica di purificazione delle sostanze, poiché le impurità di solito non sublimano e rimangono allo stato solido.

Da un punto di vista termodinamico, la sublimazione descrive una transizione di fase del primo ordine, che comporta l'assorbimento del calore di sublimazione - la quantità di energia necessaria per convertire una massa unitaria di una sostanza dallo stato solido a quello gassoso a pressione costante. Nelle applicazioni tecniche, la sublimazione è utilizzata, tra l'altro, nella stampa a sublimazione, nella produzione di film sottili di semiconduttori e nei processi criogenici. In natura, i processi naturali di sublimazione possono essere osservati, ad esempio, nel ciclo idrologico in condizioni di bassa temperatura, dove il ghiaccio o la neve si trasformano direttamente in vapore acqueo. Nel contesto dell'ingegneria e della chimica dei materiali, la sublimazione svolge un ruolo importante nel modellare le proprietà fisiche dei solidi e nella progettazione di tecnologie di evaporazione e deposizione di film sottili.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE