+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Attuatore - definizione

Attuatore è un elemento di esecuzione di un sistema di automazione che converte un segnale di comando (solitamente elettrico, pneumatico o idraulico) in movimento meccanico. Il suo compito è l’esecuzione fisica del comando, ad esempio lo spostamento di un elemento, l’apertura di una valvola o l’attivazione di un meccanismo, in conformità con le istruzioni ricevute dal controllore o dal sistema superiore.

Gli attuatori sono componenti fondamentali nei sistemi di controllo e automazione – permettono ai sistemi di reagire alle condizioni variabili in tempo reale. A seconda della loro costruzione e applicazione, possono effettuare movimenti lineari o rotativi. Tra i più comuni troviamo attuatori elettrici, motori passo-passo, attuatori pneumatici e valvole motorizzate. Nelle installazioni moderne si incontrano spesso attuatori integrati con sensori, il che consente un controllo e un monitoraggio precisi.

Nell’ingegneria industriale e nella robotica, gli attuatori svolgono la funzione di “muscoli” del dispositivo – traducono le decisioni del sistema di controllo in azioni concrete. In applicazioni come l’automazione degli edifici, la medicina, l’ottica di precisione o l’aeronautica, la scelta dell’attuatore adeguato influisce direttamente sull’affidabilità, la precisione e la velocità di funzionamento dell’intero sistema.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE