+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Il motore passo-passo è un motore elettrico a controllo digitale che converte impulsi elettrici in precisi movimenti rotatori con un angolo definito con precisione. A differenza dei motori rotativi classici, la cui velocità e posizione dipendono da segnali analogici o da un controllo ad anello chiuso, il motore passo-passo esegue un movimento graduale del rotore in base al numero e alla sequenza degli impulsi di controllo inviati ai suoi avvolgimenti. Ogni impulso sposta il rotore di un angolo fisso, per cui è possibile un controllo diretto della posizione senza la necessità di sensori di retroazione.
La costruzione di un motore passo-passo si basa su uno statore con avvolgimenti e un rotore in materiale ferromagnetico (nel caso di motori a riluttanza) o dotato di magneti permanenti. A seconda del tipo di progetto (ad esempio, motore unipolare, bipolare, ibrido), il controllo può differire nel modo in cui le fasi vengono commutate e nella direzione del flusso di corrente. Il funzionamento richiede un Controllori dedicato che genera segnali di temporizzazione e determina la modalità di funzionamento - full-step, half-step o microstep - consentendo di regolare la precisione e la fluidità del movimento.
I motori passo-passo sono particolarmente apprezzati nelle applicazioni in cui sono richiesti posizionamento, ripetibilità e controllo precisi in assenza di feedback del sistema. Sono utilizzati nelle stampanti 3D, nei plotter, nelle macchine CNC, nei dispositivi medici, nell'Automazione di laboratorio e nella robotica. Hanno il vantaggio della semplicità di controllo e della resistenza a condizioni di carico variabili, mentre la risonanza meccanica, il riscaldamento a riposo e la perdita di coppia a velocità più elevate possono rappresentare un limite.
Grazie all'integrazione con i moderni controllori a microstepping, i motori passo-passo hanno acquisito nuove possibilità di movimento fluido e di riduzione del rumore, diventando una soluzione interessante per molti sistemi di azionamento di precisione che richiedono un controllo ad anello aperto.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.