+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Motore a riluttanza - definizione

Un motore a riluttanza è un tipo di motore elettrico in cui la coppia è generata dal rotore che cerca di allinearsi con la minima riluttanza magnetica. Funziona secondo il principio della differenza di resistenza magnetica in un circuito magnetico e non richiede avvolgimenti o magneti permanenti nel rotore. Il rotore è invece costituito da un materiale ferromagnetico con una geometria appositamente sagomata che consente di dirigere il flusso magnetico in modo da favorire la generazione della coppia motrice.

Il motore utilizza campi magnetici alternati generati dallo statore, solitamente dotato di avvolgimenti classici simili a quelli utilizzati nei motori a induzione. Il funzionamento della macchina prevede l'attrazione ciclica della parte del rotore con minore riluttanza verso i poli magnetici creati dallo statore, con conseguente rotazione. Questo movimento può essere sincronizzato con le variazioni del campo magnetico, rendendo il progetto particolarmente adatto ad applicazioni che richiedono un controllo preciso.

I motori a riluttanza sono caratterizzati da un design semplice e robusto e da un basso costo di produzione, poiché non contengono componenti che richiedono materiali costosi, come i magneti al neodimio. Esistono varie varietà di queste macchine, tra cui i motori a riluttanza commutata (SRM) e i motori a riluttanza sincrona (SynRM). I primi hanno un carattere di funzionamento fortemente non lineare e sono utilizzati, tra l'altro, in applicazioni industriali in cui è importante un'elevata resistenza al sovraccarico e a condizioni operative difficili. I secondi, invece, offrono una maggiore efficienza e sono utilizzati in sistemi di azionamento ad alta efficienza energetica, come nell'Automazione o nelle moderne pompe e compressori.

Data la necessità di un controllo preciso dei motori, nella maggior parte delle applicazioni richiedono l'uso di inverter o elettronica avanzata per controllare la posizione del rotore e la corrente di avvolgimento.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE