+1 500 000 prodotti nell’offerta
6000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Il rotore (rotore) è la parte meccanica di una macchina rotante che esegue il moto di rotazione rispetto a un componente stazionario chiamato statore. È un componente chiave di molti dispositivi elettromeccanici come motori elettrici, generatori, alternatori, turbine, pompe e ventilatori. La sua funzione principale è quella di convertire l'energia elettrica in energia meccanica o viceversa, a seconda della modalità di funzionamento della macchina.
Nelle macchine elettriche, il rotore contiene elementi conduttori o materiale ferromagnetico che interagiscono con il campo magnetico generato dallo statore. Nel caso dei motori a induzione , il rotore è solitamente realizzato sotto forma di gabbia (la cosiddetta gabbia di scoiattolo) con aste di alluminio o rame inserite in un nucleo di acciaio. Nei motori e generatori sincroni, il rotore è dotato di avvolgimenti di eccitazione o di Magneti permanenti che generano il proprio campo magnetico . Il moto rotatorio è creato da forze elettromagnetiche secondo il principio dei campi magnetici interagenti o dell'induzione elettromagnetica.
Il rotore trasmette la coppia ed è collegato a un albero che trasmette energia meccanica a o da altre parti del sistema di azionamento. La sua progettazione deve tenere conto dei requisiti di resistenza, dinamica e termica, soprattutto nelle macchine ad alta velocità. Sono importanti anche le proprietà dei materiali, un preciso bilanciamento dinamico e un sistema di raffreddamento che garantisca la dissipazione del calore generato durante il funzionamento.
](/it/news/library-articles/page/61806/) Nel contesto della meccanica dei fluidi e dell'aerodinamica, il rotore si riferisce anche ai componenti rotanti di turbine, compressori o eliche che interagiscono con il fluido in movimento - liquido o gas - convertendo l'energia cinetica [in lavoro utile o viceversa. La sua geometria e il profilo delle pale determinano l'efficienza, le caratteristiche del flusso e le condizioni operative dell'intera macchina rotante.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.