+1 500 000 prodotti nell’offerta
6000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Turbina è una macchina a flusso che converte l'energia di un flusso di mezzo di lavoro - solitamente gas, vapore o liquido - in energia meccanica, trasmessa come coppia a un albero. Il funzionamento di una turbina si basa sul principio della reazione o dell'azione dinamica, in cui il fluido di lavoro agisce sulle pale del rotore, facendole ruotare. A seconda del progetto, l'energia trasferita può derivare dalla pressione differenziale, dalla velocità del flusso o da entrambi i fattori.
Il componente di base di una turbina è un rotore con un sistema di pale profilate, montato su un albero rotante, e un sistema di governo che dirige il flusso del mezzo di lavoro con un angolo appropriato. Il funzionamento della turbina può essere a uno o più stadi, a seconda del livello di conversione energetica richiesto. L'efficienza della turbina dipende dall'aerodinamica delle pale, dalle condizioni del flusso e dalle proprietà fisiche del mezzo di lavoro. Grazie alla loro capacità di operare con un'elevata efficienza a potenze significative, le turbine sono utilizzate come componenti chiave nelle centrali termiche, idroelettriche e a gas, nonché nei sistemi aerospaziali, di propulsione industriale e di recupero dell'energia.
In base al tipo di mezzo di lavoro, si distingue tra turbine ad acqua, a vapore, a gas e ad aria. Ogni tipo ha applicazioni specifiche e un design adattato ai parametri operativi e alle caratteristiche del flusso. La tecnologia moderna utilizza materiali avanzati, raffreddamento delle pale e progettazione computerizzata per consentire alle turbine di operare in condizioni di pressione e temperatura estreme. Le turbine sono un anello vitale nella conversione dell'energia primaria in energia elettrica o meccanica e svolgono un ruolo fondamentale nella generazione di energia e nella moderna industria della propulsione.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.