+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Il motore a induzione, noto anche come motore asincrono, è il tipo di motore elettrico a corrente alternata (CA) più diffuso, in cui la coppia è generata dal fenomeno di induzione elettromagnetica tra lo statore e il rotore. Il principio di funzionamento si basa sul fatto che il campo magnetico alternato generato dagli avvolgimenti dello statore induce corrente nei conduttori del rotore, che a sua volta genera un proprio campo magnetico che interagisce con quello dello statore, provocando la rotazione del rotore.
Una caratteristica del motore a induzione è che non esiste un collegamento elettrico diretto tra l'alimentazione e il rotore, il che semplifica la progettazione e aumenta l'affidabilità. Il rotore, a seconda del tipo di progettazione, può essere realizzato sotto forma di una cosiddetta gabbia (motore a induzione a gabbia di scoiattolo) o avere avvolgimenti, come nel caso dei motori ad anello. In entrambi i casi, la coppia si verifica a causa della differenza di velocità tra il campo magnetico in rotazione nello statore e la velocità effettiva del rotore: da qui l'origine del termine "asincrono".
I motori a induzione sono più comunemente presenti nelle versioni trifase, per le loro migliori caratteristiche di avviamento e per la maggiore efficienza energetica, anche se sono disponibili anche versioni monofase, utilizzate principalmente negli elettrodomestici e nei semplici apparecchi meccanici. Il controllo della velocità è possibile variando la frequenza dell'alimentazione, che in pratica si ottiene mediante convertitori di frequenza (inverter).
Grazie alla loro semplicità di progettazione, alla durata, ai bassi costi di esercizio e all'elevata efficienza, i motori a induzione sono la principale fonte di Azionamenti nell'industria, in particolare nei sistemi di pompaggio, nei ventilatori, nei compressori, nei nastri trasportatori e in molti altri dispositivi meccanici. Gli attuali sistemi di Automazione li utilizzano in combinazione con i moderni sistemi di controllo, consentendo una gestione precisa ed efficiente dal punto di vista energetico dei processi tecnologici.
[Motori asincroni](/it https://www.tme.eu/pl/katalog/silniki-elektryczne_100611/?params=1885:1454931;1886:1499856_typ-silnika:ac;rodzaj-silnika:synchroniczny){.cs-btn-primary}
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.