+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Lo statore è la parte stazionaria di una macchina elettrica rotante, responsabile di generare o ricevere il campo magnetico in cui si muove il rotore. Nei motori elettrici e nei generatori, lo statore svolge un ruolo chiave nella conversione dell'energia elettrica in energia meccanica o viceversa. Di solito è costituito da avvolgimenti avvolti su un nucleo ferromagnetico e da una struttura di supporto per garantire la stabilità e la dissipazione del calore.
Il nucleo dello statore è costituito da sottili lamine di acciaio ad alta permeabilità magnetica, isolate tra loro per ridurre al minimo le perdite dovute alle correnti parassite . La disposizione delle lamiere forma un pacchetto con scanalature in cui vengono inseriti gli avvolgimenti in rame o in alluminio. A seconda del tipo di macchina - CC, CA, monofase o trifase - la configurazione degli avvolgimenti e la loro alimentazione possono variare, influenzando le caratteristiche di prestazione della macchina.
Nelle macchine sincrone e asincrone, lo statore è responsabile della generazione di un campo magnetico rotante che provoca la rotazione del rotore attraverso fenomeni elettromagnetici come l'induzione o la forza di Lorentz. Nei generatori, lo statore agisce come consumatore di elettricità, trasformando il campo magnetico alternato in una corrente con i parametri appropriati. La sua progettazione deve garantire non solo le corrette proprietà magnetiche, ma anche la resistenza alle sollecitazioni meccaniche, termiche ed elettriche, soprattutto per il funzionamento a lungo termine in condizioni industriali.
Il corretto funzionamento dello statore influisce direttamente sull'efficienza energetica e sull'affidabilità dell'intera macchina. Come elemento statico, lo statore interagisce con il rotore attraverso un traferro in cui avviene il trasferimento di energia magnetica. Le moderne soluzioni ingegneristiche tengono conto anche dei requisiti di minimizzazione del rumore e delle vibrazioni e di un efficace raffreddamento degli avvolgimenti dello statore.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.