+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
La corrente di Eddy è un tipo di corrente elettrica indotta che si genera nei materiali conduttori a causa di un campo magnetico alternato che attraversa il volume di un dato conduttore. Secondo la legge di Faraday sull'induzione, la variazione del flusso magnetico nel tempo produce forze elettromotrici, che in un circuito chiuso o in una struttura conduttrice portano a un flusso circolante di cariche elettriche. Queste correnti assumono la forma di flussi rotanti - da cui il nome - e sono sempre dirette a contrastare la variazione del campo che le ha generate (legge di Lenz).
Il fenomeno delle correnti parassite si verifica all'interno di conduttori massicci e non isolati, come i nuclei dei trasformatori, i motori, gli alloggiamenti metallici o i componenti elettromagnetici. La loro presenza comporta perdite locali di energia sotto forma di calore, che possono portare al surriscaldamento dei componenti, a una riduzione dell'efficienza e a interferenze con le apparecchiature elettromagnetiche. Per ridurre al minimo questi effetti indesiderati, vengono utilizzate tecniche per ridurne la formazione, come la laminazione dei nuclei, l'uso di materiali magnetici in polvere o la progettazione di geometrie di conduttori per ridurre le aree di flusso confinate.
Sebbene siano spesso considerate una fonte di perdita, le correnti parassite possono anche essere utili. La loro presenza è utilizzata nella tecnologia di frenatura senza contatto (ad esempio, i freni elettromagnetici), nel riscaldamento a induzione, nel rilevamento dei difetti dei materiali e nei metodi di imaging e di test dei conduttori, come la tomografia a impedenza o l'ispezione non distruttiva in corrente. La loro intensità dipende dalla frequenza del campo, dalla conducibilità elettrica del materiale e dalle sue dimensioni geometriche.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.