+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Corrente alternata (AC, Alternating Current) è una forma di flusso di carica elettrica in cui la direzione e l’intensità della corrente variano ciclicamente nel tempo, solitamente in modo sinusoidale. A differenza della corrente continua, nella quale il flusso di cariche avviene costantemente in un’unica direzione, la corrente alternata inverte periodicamente il suo verso, rendendola particolarmente adatta alla trasmissione efficiente di energia elettrica su lunghe distanze e al suo utilizzo flessibile nei sistemi di alimentazione.
Il parametro fondamentale che descrive la corrente alternata è la sua frequenza, che indica il numero di cicli completi di inversione di direzione del flusso elettrico per unità di tempo. Nella maggior parte dei paesi, la frequenza delle reti elettriche è di 50 Hz o 60 Hz, il che corrisponde rispettivamente a 50 o 60 inversioni complete al secondo. Altri parametri rilevanti includono il valore efficace, il valore di picco e il valore istantaneo della corrente e della tensione, che caratterizzano le proprietà energetiche e dinamiche del segnale.
La generazione della corrente alternata avviene principalmente tramite generatori sincroni nelle centrali elettriche, dove l’energia meccanica viene convertita in energia elettrica attraverso il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. Grazie alla possibilità di utilizzare trasformatori, la tensione della corrente alternata può essere facilmente elevata o ridotta, il che consente di minimizzare le perdite di potenza durante il trasporto e la distribuzione dell’energia. Questa caratteristica è stata determinante per l’adozione universale dei sistemi di alimentazione basati sulla corrente alternata.
Gli impieghi della corrente alternata si estendono a quasi tutti i settori dell’elettrotecnica, dell’elettronica e dell’automazione: dall’alimentazione di dispositivi domestici e industriali, ai motori elettrici, fino ai sistemi di conversione dell’energia. Nei circuiti elettronici e digitali, spesso è necessario raddrizzare o regolare la corrente alternata, operazione svolta tramite raddrizzatori, inverter e convertitori. L’analisi dei segnali alternati richiede la considerazione delle armoniche, degli sfasamenti e dell’impedenza, rendendo la teoria della corrente alternata una base essenziale dell’elettrotecnica e dell’elettronica di potenza.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.