+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Attrito - definizione

L'attrito è un fenomeno fisico che comporta una forza contro lo spostamento relativo di due superfici di solidi a contatto. Il meccanismo deriva da interazioni microscopiche all'interfaccia superficiale, tra cui forze di adesione, deformazioni elastoplastiche e inceppamenti locali derivanti dalla rugosità e dalle microstrutture dei materiali. L'attrito svolge un ruolo fondamentale nella meccanica ingegneristica, nella tribologia e nell'ingegneria dei materiali, essendo sia un fattore desiderabile (ad esempio negli ingranaggi ad attrito) che svantaggioso (con conseguente perdita di energia e usura dei materiali).

Classicamente, si distingue tra attrito statico e cinetico (movimento), ciascuno dei quali è caratterizzato da un diverso valore del coefficiente di attrito. Questo parametro è funzione delle proprietà del materiale, della qualità della finitura superficiale, della presenza di lubrificanti e delle condizioni ambientali come la temperatura o l'umidità. I modelli analitici che descrivono il fenomeno dell'attrito fanno spesso riferimento a formulazioni empiriche di Coulomb, sebbene le applicazioni avanzate utilizzino anche modelli numerici che tengono conto delle non linearità del contatto e dell'anisotropia del materiale.

Il fenomeno dell'attrito influisce anche sulla generazione di calore nei sistemi meccanici, che richiede l'implementazione di sistemi di raffreddamento e lubrificazione, e può anche portare a vibrazioni da attrito e fenomeni acustici come lo stridio dei freni o i fenomeni di stick-slip nei meccanismi lineari di precisione.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE