+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Adesione - definizione

Adesione è un fenomeno fisicochimico che consiste nell'aderenza tra le molecole di due corpi diversi a seguito dell'azione di forze intermolecolari, come le forze di van der Waals, le forze elettrostatiche, le interazioni dipolari e, in alcuni casi, i legami chimici. Il meccanismo di adesione è cruciale in molte aree della tecnica e della scienza, includendo processi come incollaggio, rivestimento, stampa, saldatura e il funzionamento di rivestimenti protettivi.

Nel contesto dell'ingegneria dei materiali, l'adesione si riferisce alla forza che mantiene insieme strati di materiali di diversa struttura e proprietà, come metallo e vernice, composito e resina o vetro e polimero. L'efficacia dell'adesione dipende da una serie di fattori, tra cui la pulizia e la preparazione della superficie, il tipo e l'energia superficiale dei materiali, la presenza di strati intermedi e le condizioni ambientali, come temperatura, umidità e pressione.

L'adesione si differenzia dalla coesione, che descrive le forze di coesione interna all'interno della stessa sostanza. Nei processi tecnologici, l'aumento dell'adesione può essere ottenuto attraverso una adeguata preparazione della superficie, come il rendere ruvida, l'attivazione chimica, al plasma o l'uso di primer che aumentano la compatibilità materiale.

In applicazioni specialistiche, come la microelettronica, i biomateriali o le tecnologie composite, il controllo e l'ottimizzazione dell'adesione sono elementi essenziali nella progettazione di interfacce materiali funzionali, cruciali per la durabilità, l'efficienza e l'affidabilità dei prodotti finali. Nelle ricerche moderne vengono sviluppati modelli teorici avanzati che descrivono l'adesione, considerando l'influenza della topografia superficiale a livello nano- e microscopico e i meccanismi di deformazione elastoplastica.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE