+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Gli ultrasuoni sono onde meccaniche che si propagano in mezzi elastici, la cui frequenza supera il limite superiore dell'udito dell'orecchio umano, che è di circa 20 kHz. Per la loro natura, gli ultrasuoni non sono percepiti dall'uomo come un suono, ma presentano importanti proprietà fisiche e tecnologiche che ne consentono un'ampia applicazione in campo tecnologico, medico e scientifico.
Le onde ultrasonore sono di natura longitudinale e trasversale e la loro propagazione dipende dalle proprietà del materiale attraverso cui si propagano, tra cui densità, elasticità e struttura interna. La frequenza degli ultrasuoni determina la loro capacità di penetrare nei materiali e la loro risoluzione nella diagnosi e nel rilevamento. Nelle bande di frequenza più elevate, la precisione dell'imaging aumenta ma la profondità di penetrazione diminuisce.
In tecnologia, gli ultrasuoni vengono solitamente generati utilizzando trasduttori piezoelettrici o trasduttori magnetostrittivi, che convertono l'energia elettrica in vibrazioni meccaniche ad alta frequenza. Queste vibrazioni possono essere utilizzate per sondare l'interno di oggetti, rilevare difetti, misurare distanze, localizzare ostacoli o fare immagini dell'interno del corpo umano. Nelle applicazioni industriali, gli ultrasuoni svolgono un ruolo fondamentale nella pulizia, nella saldatura, nell'emulsione o nell'accelerazione delle reazioni chimiche, grazie alla loro capacità di generare cavitazione e variazioni di pressione locali.
Dal punto di vista dell'acustica tecnica e dell'Automazione, gli ultrasuoni sono utilizzati come vettore di informazioni nei sensori di misura senza contatto, nei sistemi di posizionamento, nel rilevamento della presenza e nei sistemi di controllo basati sull'ecolocalizzazione. Il loro utilizzo richiede la considerazione di parametri quali la lunghezza d'onda, l'impedenza acustica, l'attenuazione nel mezzo e la riflessione ai confini di fase, che influenzano l'accuratezza e l'efficienza dei sistemi a ultrasuoni.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.