+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Magnetostrizione - definizione

La magnetostrizione è un fenomeno fisico che comporta una variazione delle dimensioni lineari o del volume di un materiale ferromagnetico sotto l'influenza di un campo magnetico esterno. Questo effetto è dovuto alle interazioni tra i momenti magnetici dei domini all'interno del materiale e la sua struttura cristallina, con conseguente deformazione meccanica quando l'orientamento magnetico viene riorganizzato.

Il meccanismo della magnetostrizione è legato all'energia microscopica dei domini magnetici - le aree in cui i momenti magnetici sono ordinati. Sotto l'influenza di un campo magnetico applicato, si verifica un cambiamento nell'orientamento di questi momenti, che provoca una sollecitazione interna e determina una variazione macroscopica della lunghezza del campione. Questa variazione può essere positiva o negativa, a seconda del tipo di materiale e della direzione del campo magnetico.

Questo fenomeno è particolarmente forte in alcune leghe di ferro, nichel e cobalto e in materiali appositamente formulati come il Terfenol-D, che hanno un'elevata efficienza di conversione dell'energia magnetica in energia meccanica. La magnetostrizione è utilizzata nei trasduttori a ultrasuoni, nei sensori di forza e di spostamento, negli attuatori di precisione e nei dispositivi che generano vibrazioni ad alta frequenza.

L'effetto inverso, noto come effetto Villari, comporta la modifica delle proprietà magnetiche di un materiale in seguito all'applicazione di una sollecitazione meccanica, anch'essa utilizzata nella tecnologia di rilevamento. Nei sistemi di automazione e nella meccatronica il fenomeno della magnetostrizione consente di realizzare misure di posizione senza contatto e di costruire attuatori che rispondono con elevata velocità e precisione.

Nell'analisi tecnica, la magnetostrizione viene presa in considerazione anche come fenomeno indesiderato, in particolare nei nuclei dei trasformatori, dove le deformazioni cicliche possono portare a emissioni di rumore, note come rumore magnetostrittivo. Nella progettazione di dispositivi elettromagnetici, l'obiettivo è minimizzare questi effetti attraverso la scelta appropriata dei materiali e della geometria di progetto.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE