+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
Gli Infrasuoni sono onde acustiche con frequenze inferiori al limite inferiore dell'udito dell'orecchio umano, cioè inferiori a 20 Hz. Sebbene non siano percepiti coscientemente come suono, la loro presenza può essere avvertita dal corpo sotto forma di vibrazioni, oscillazioni o disagio soggettivo. Le onde infrasonore hanno la capacità di propagarsi nell'aria per lunghi periodi di tempo e di penetrare in una varietà di mezzi, il che le rende particolarmente importanti in molti campi della scienza e della tecnologia.
Le sorgenti di infrasuoni possono essere naturali o artificiali. In natura, sono prodotti da fenomeni geofisici come eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, onde marine o movimenti tettonici. Sono anche prodotti da alcuni animali, come gli elefanti, come forma di comunicazione a distanza. Nell'ambiente tecnico, gli infrasuoni sono generati da dispositivi meccanici, turbine eoliche, motori a combustione interna, ventilatori industriali o treni ad alta velocità.
Da un punto di vista fisico, l'infrasuono è un'onda longitudinale la cui lunghezza può raggiungere le centinaia di metri, il che influisce sulla sua capacità di propagarsi su lunghe distanze con un'attenuazione minima . La loro rilevazione e analisi richiede rivelatori specializzati con elevata sensibilità e precisione. Nelle applicazioni ingegneristiche sono utilizzati, tra l'altro, nel monitoraggio delle strutture, nei sistemi di rilevamento dei disastri naturali e nella geofisica per lo studio dell'interno della Terra.
A causa dei possibili effetti degli infrasuoni sulla salute e sul benessere umano, sono in corso ricerche sui loro effetti biologici. Sebbene l'esposizione a breve termine di solito non provochi effetti duraturi, l'esposizione a lungo termine può provocare sintomi come mal di testa, sensazione di irrequietezza, affaticamento o squilibrio. Di conseguenza, gli standard e i regolamenti per i livelli di infrasuoni negli ambienti di lavoro e negli spazi pubblici sono di interesse per le istituzioni che si occupano di igiene e sicurezza acustica.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.