+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+320 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Equilibrio (in meccanica) - definizione

Equilibrio (in meccanica) è lo stato di un corpo in cui tutte le forze e i momenti esterni che agiscono su quel corpo si bilanciano a vicenda, in modo che il sistema non presenti accelerazioni traslazionali o rotazionali. Nel contesto della statica, una branca della meccanica classica, la condizione di equilibrio è un vettore forza risultante nullo e un momento forza risultante nullo rispetto a qualsiasi punto di riferimento. L'equilibrio può essere statico, quando il corpo rimane a riposo, o dinamico, quando si muove di moto rettilineo uniforme senza cambiare l'orientamento spaziale.

A seconda della risposta del sistema a piccole perturbazioni, esistono tre tipi fondamentali di equilibrio: stabile, instabile e neutro. Nell'equilibrio stabile, una volta cessata la perturbazione, il corpo ritorna allo stato iniziale, che di solito è associato all'esistenza di un minimo locale della funzione energia potenziale del sistema. L'equilibrio instabile si verifica quando anche una piccola perturbazione porta il sistema ad allontanarsi permanentemente dall'equilibrio. L'equilibrio inerte, invece, significa che il sistema adotta un nuovo stato di equilibrio dopo una perturbazione senza alcuna tendenza a tornare o ad allontanarsi ulteriormente.

L'analisi dell'equilibrio svolge un ruolo fondamentale nella progettazione di sistemi meccanici, strutture ingegneristiche e sistemi dinamici per valutarne la stabilità e prevederne il comportamento sotto diversi carichi.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE