+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+320 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Statica - definizione

La statica è una branca della meccanica classica che si occupa dell'analisi delle forze che agiscono su corpi a riposo o in movimento con velocità costante, assumendo che le accelerazioni del sistema siano nulle. Il suo scopo principale è quello di determinare le condizioni di equilibrio dei sistemi meccanici, il che significa che la somma delle forze e la somma dei momenti delle forze agenti su un corpo devono essere nulle. La statica è alla base della progettazione di strutture ingegneristiche come ponti, edifici, telai di macchine o componenti portanti, dove è fondamentale garantire la stabilità e la sicurezza attraverso un adeguato trasferimento del carico.

L'analisi statica considera sia le forze esterne (ad esempio, il peso proprio, le forze di reazione del supporto, i carichi imposti) sia le interazioni interne tra gli elementi strutturali. I metodi di equilibrio, i principi dei momenti e le condizioni geometriche dei sistemi di forze sono strumenti importanti della statica. La statica si basa sul presupposto dell'indeformabilità dei corpi, che consente un'analisi semplificata senza tenere conto dell'influenza dell'elasticità o della plasticità dei materiali, che sono oggetto di altre branche della meccanica, come la resistenza dei materiali o la meccanica dei mezzi continui. Nonostante queste semplificazioni, la statica fornisce le basi necessarie per la valutazione dei carichi, la progettazione di sistemi di supporto e l'identificazione dei punti critici nelle strutture ingegneristiche.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE