+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Energia radiante - definizione

Energia radiante è una forma di energia trasportata sotto forma di onde elettromagnetiche o di flussi di particelle emesse da una sorgente di radiazione. Può manifestarsi sia come radiazione elettromagnetica – che comprende l’intero spettro, dalle onde radio ai raggi gamma – sia come radiazione corpuscolare, come l’emissione di particelle alfa, beta o neutroni. In entrambi i casi, l’energia viene trasferita a distanza senza la necessità di un mezzo materiale di trasporto, distinguendosi così dall’energia meccanica o termica.

Nel caso delle onde elettromagnetiche, l’energia radiante dipende dalla frequenza dell’onda e dal numero di fotoni trasportati, poiché ogni fotone possiede una quantità di energia proporzionale alla propria frequenza, secondo la relazione quantistica definita dalla costante di Planck. Questa energia può essere assorbita dalla materia, provocando effetti come riscaldamento, ionizzazione, reazioni chimiche o l’emissione di radiazione secondaria. Il grado di interazione del raggio con la materia dipende dalla sua lunghezza d’onda, intensità e dalle proprietà fisiche e chimiche del materiale incontrato.

L’energia radiante svolge un ruolo fondamentale in numerosi processi naturali e tecnologici. In astrofisica è responsabile del trasferimento di energia dall’interno delle stelle, incluso il Sole, verso lo spazio e la superficie terrestre. In ambito tecnologico è utilizzata nelle telecomunicazioni, nell’imaging medico, nell’industria nucleare, nell’energia solare e nella diagnostica e terapia. Nell’ambito della protezione dalle radiazioni, la misurazione precisa dell’energia radiante consente di valutarne l’impatto sulla salute umana e sull’ambiente.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE