+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Telemetria è una tecnologia per la misurazione e la trasmissione a distanza di dati su parametri fisici, chimici o operativi di oggetti, dispositivi e sistemi, utilizzata in ingegneria, automazione industriale, energia, trasporti e ricerca scientifica. Si basa sulla raccolta di informazioni da sensori e trasduttori, sulla loro elaborazione e sulla trasmissione wireless o via cavo a centri di controllo, database o sistemi di analisi in tempo reale.
Il funzionamento dei sistemi di telemetria si basa sull'interazione di tre componenti principali: unità di misura dotate di sensori, sistemi di elaborazione dei segnali e sistemi di trasmissione dei dati. I sensori misurano grandezze fisiche come temperatura, pressione, velocità, tensione elettrica o livelli di radiazione, per poi convertirli in segnali elettrici, digitali o radio. I sistemi a microprocessore eseguono la conversione e il filtraggio dei dati, eliminando il rumore e ottimizzando il flusso di informazioni in base ai requisiti del sistema.
La trasmissione dei dati nei sistemi di telemetria avviene utilizzando diverse tecnologie di comunicazione, tra cui le onde radio, le reti cellulari GSM/LTE/5G, i sistemi satellitari, le comunicazioni IoT (Internet of Things), le reti LPWAN (Low Power Wide Area Network) e i protocolli di trasmissione cablati come Ethernet, RS-485 o le fibre ottiche. A seconda dell'applicazione, la telemetria può utilizzare una trasmissione unidirezionale, che prevede l'invio di dati a un ricevitore, o una comunicazione bidirezionale, che consente l'interazione e il controllo dei dispositivi a distanza.
Le applicazioni della telemetria includono il monitoraggio dei processi industriali, la gestione delle reti elettriche , il controllo del traffico aereo e ferroviario, i sistemi di diagnostica dei veicoli e l'esplorazione spaziale, dove la telemetria consente di inviare dati da veicoli spaziali e satelliti ai centri operativi sulla Terra. Nel settore medico, viene utilizzata nei sistemi di telemetria per monitorare i segni vitali dei pazienti e trasmettere informazioni alle unità diagnostiche, consentendo il monitoraggio remoto della salute.
I sistemi di telemetria avanzati integrano algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico che analizzano grandi quantità di dati in tempo reale, prevedono i guasti e ottimizzano le prestazioni dei dispositivi. L'implementazione di tecnologie cloud consente l'accesso globale e l'analisi dei dati telemetrici nei sistemi di manutenzione predittiva. Gli attuali standard di telemetria includono protocolli di comunicazione a basso consumo energetico ed elevata tolleranza ai guasti, che consentono il funzionamento a lungo termine delle apparecchiature in luoghi difficili da raggiungere, come impianti industriali sottomarini, droni o stazioni meteorologiche remote.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.