+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
La Conversione Dei Dati è il processo di conversione di informazioni memorizzate in una forma in un altro formato, struttura o tipo di rappresentazione, mantenendone il significato e l'integrità. Questa operazione è comunemente utilizzata nell'informatica, nell'elettronica e nei sistemi di telecomunicazione, dove consente l'integrazione di sistemi diversi, l'elaborazione delle informazioni o la loro ulteriore analisi.
La conversione dei dati può comportare modifiche al formato dei file e operazioni più complesse, come la conversione del tipo di dati nei linguaggi di programmazione , la traduzione di strutture di database o la trasformazione di segnali nei sistemi digitali. Nella pratica tecnica, la conversione comporta spesso la transizione tra rappresentazioni analogiche e digitali, eseguita da convertitori analogico-digitali (ADC) o digitali-analogici (DAC). Svolge inoltre un ruolo importante nel trasferimento e nella lettura dei dati tra diversi dispositivi e protocolli di comunicazione.
Il successo della conversione richiede la considerazione della compatibilità sintattica e semantica per evitare errori di interpretazione o perdita di informazioni. Nelle applicazioni industriali e nei sistemi di automazione , questo processo deve soddisfare determinati standard di precisione e affidabilità. Nel contesto del software, invece, spesso si tratta di mappare i dati tra diversi modelli logici o fisici. Ciò richiede l'uso di algoritmi e strumenti appropriati per consentire la trasformazione senza introdurre distorsioni indesiderate.
La conversione dei dati svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'interoperabilità dei sistemi informativi, la migrazione dei dati tra ambienti IT e nei processi di integrazione dei dispositivi all'interno dei sistemi IoT, di automazione industriale o di controllo numerico.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.