+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Linguaggio di programmazione - definizione

Un Linguaggio Di Programmazione è un sistema formale di scrittura di istruzioni con cui un programmatore definisce algoritmi, operazioni e strutture di dati per creare programmi informatici. Il linguaggio colma il divario tra la logica di una macchina e il modo di pensare di un uomo, consentendo la formulazione precisa di comandi che possono essere interpretati o compilati da un computer. I linguaggi di programmazione hanno una sintassi (regole di notazione) e una semantica (significato delle istruzioni) definite che consentono di creare sistemi digitali complessi, applicazioni di utilità e soluzioni computazionali.

A seconda del livello di astrazione, i linguaggi di programmazione si dividono in linguaggi di basso livello, vicini alla struttura dell'hardware, e linguaggi di alto livello, orientati alla logica operativa e alla leggibilità del codice. I linguaggi di alto livello come Python, Java, C++ o Rust forniscono meccanismi per l'astrazione dei dati, il controllo del flusso, la modularità e la gestione degli errori, che facilitano notevolmente la progettazione e la manutenzione di grandi progetti di programmazione. Esistono anche linguaggi specializzati per domini specifici, come MATLAB nell'analisi numerica o VHDL nella progettazione di circuiti digitali.

Il linguaggio di programmazione determina anche il paradigma in cui avviene lo sviluppo del codice: può essere imperativo, orientato agli oggetti, funzionale, dichiarativo o una combinazione di questi approcci. La scelta del linguaggio dipende dalla natura del problema, dagli strumenti disponibili e dall'ambiente di esecuzione. Ogni linguaggio ha un proprio compilatore o interprete che converte il codice sorgente in una forma eseguibile dal processore o dalla macchina virtuale.

L'importanza dei linguaggi di programmazione è centrale per l'intero processo di ingegneria del software - dall'analisi dei requisiti, all'implementazione e al test, fino all'ottimizzazione e alla manutenzione. Il linguaggio definisce la capacità di esprimere algoritmi, il modo in cui viene gestita la memoria, la gestione della concorrenza e la disponibilità di librerie e strumenti a supporto dello sviluppo delle applicazioni. I linguaggi moderni si stanno evolvendo verso una maggiore sicurezza dei tipi, leggibilità del codice, portabilità ed efficienza di esecuzione.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE