+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Il codice sorgente è una registrazione creata dall'uomo di istruzioni di programmazione in un linguaggio di programmazione di alto o basso livello che definisce la logica di un programma per computer o di un sistema di controllo. È la forma base di rappresentazione del software, essendo il punto di partenza per la successiva elaborazione da parte di compilatori, interpreti o assemblatori che lo trasformano in codice macchina comprensibile dal processore.
Il codice sorgente contiene la struttura degli algoritmi, le dichiarazioni delle variabili, le operazioni sui dati, le istruzioni di controllo, le chiamate di funzione e le definizioni delle interfacce con il sistema operativo e l'hardware. Può essere scritto in linguaggi generici come C, Java, Python o C++, o in linguaggi specializzati come VHDL nell'elettronica o SQL nei database. La forma del codice sorgente è leggibile dall'uomo e costituisce la base del lavoro di sviluppatori, analisti e team di manutenzione.
Nel contesto dell'ingegneria del software, il codice sorgente è centrale nel ciclo di vita del sistema, dalla fase di progettazione e implementazione, attraverso i test e la documentazione, fino alla manutenzione e allo sviluppo. La sua qualità, la sua struttura e la sua conformità alle buone pratiche influenzano l'affidabilità, la sicurezza e le prestazioni del prodotto finale. Un codice ben scritto è modulare, comprensibile e modificabile, il che lo rende facile da sviluppare e integrare con altri componenti.
Il codice sorgente può essere memorizzato in sistemi di controllo delle versioni come Git, che consentono il tracciamento delle modifiche, la collaborazione tra più sviluppatori e la gestione della cronologia di sviluppo del progetto. A seconda del modello di licenza del software, il codice sorgente può essere disponibile pubblicamente (come nei progetti open source) o protetto come proprietà intellettuale (nelle soluzioni commerciali). La sua analisi consente di valutare le prestazioni dei programmi, di individuare gli errori, di eseguire controlli di sicurezza e di ottimizzare il funzionamento dei sistemi digitali.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.