+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
I linguaggi assemblatori sono classi di linguaggi di programmazione di basso livello che sono rappresentazioni dirette delle istruzioni dei processori macchina in forma umanamente comprensibile. Ogni istruzione in assembler corrisponde a un'operazione eseguita dall'unità di elaborazione centrale (CPU) e la notazione si basa su abbreviazioni mnemoniche (ad esempio MOV, ADD, JMP) che sostituiscono i codici delle operazioni binarie. I programmi scritti in linguaggio assembler devono essere tradotti in codice macchina da un programma speciale chiamato assemblatore, che genera il file eseguibile risultante.
Una caratteristica dei linguaggi assembler è la loro forte dipendenza dall'architettura hardware, poiché la sintassi, l'insieme delle istruzioni disponibili e il metodo di indirizzamento operano direttamente su registri, porte, segmenti di memoria e unità di calcolo specifiche. Ciò significa che il codice scritto per un tipo di processore (ad esempio, x86, ARM, AVR) non è trasportabile su un altro senza bisogno di modifiche.
Grazie alla loro vicinanza all'hardware, i linguaggi assembly offrono un grado di controllo molto elevato sulle risorse del sistema, consentendo un'ottimizzazione in termini di velocità di funzionamento, consumo di memoria e tempo di esecuzione esatto. Vengono utilizzati in situazioni che richiedono le massime prestazioni o un controllo preciso sull'hardware, ad esempio nei sistemi embedded, nei driver dei dispositivi, nei sistemi operativi, nel software in tempo reale o negli algoritmi di crittografia.
La scrittura in assembler richiede una conoscenza approfondita dell'architettura del processore, della disposizione dei registri, delle modalità di indirizzamento e dell'organizzazione della memoria. La complessità e la natura a rischio di errori di questo linguaggio fanno sì che venga utilizzato soprattutto quando è necessario scrivere sezioni critiche di codice, mentre la maggior parte delle applicazioni moderne viene sviluppata in linguaggi di livello superiore. Tuttavia, la conoscenza dell'assembler rimane una competenza preziosa in settori che richiedono una stretta integrazione del software con l'elettronica e la diagnostica di basso livello.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.