+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Python è un linguaggio di programmazione di alto livello, interpretato e di uso generale progettato per la leggibilità, la concisione e la facilità di scrittura del codice. È stato sviluppato tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 da Guido van Rossum e da allora è stato sviluppato dinamicamente come progetto open-source. Python è caratterizzato da una sintassi simile al linguaggio naturale, che ne facilita l'apprendimento da parte dei principianti e consente di sviluppare rapidamente applicazioni e prototipi.
Il linguaggio supporta diversi paradigmi di programmazione, tra cui la programmazione orientata agli oggetti, procedurale e funzionale. La tipizzazione dinamica e la gestione automatica della memoria consentono una gestione efficiente delle risorse e una semplificazione dello sviluppo del software. Python è dotato di un'ampia libreria standard, che include funzioni per la gestione dei file, la comunicazione in rete, le operazioni matematiche, il lavoro con i database e molte altre applicazioni.
Una delle caratteristiche principali di Python è il suo ecosistema, che comprende migliaia di librerie e moduli che estendono le capacità del linguaggio in aree quali l'analisi dei dati (NumPy, pandas), l'apprendimento automatico (TensorFlow, scikit-learn), l'automazione (Selenium, Ansible), lo sviluppo di applicazioni web (Django, Flask), la simulazione ingegneristica, la robotica e l'elettronica (ad esempio MicroPython). Python è anche un linguaggio popolare negli ambienti accademici, educativi e di ricerca.
Le versioni del linguaggio sono sviluppate dalla Python Software Foundation e rese pubblicamente disponibili. Python viene eseguito su diversi sistemi operativi, tra cui Windows, Linux e macOS, rendendolo indipendente dalla piattaforma. La sua versatilità e flessibilità hanno contribuito a renderlo uno dei linguaggi di programmazione più utilizzati al mondo.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.