+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Java - definizione

Java è un linguaggio di programmazione di alto livello, orientato agli oggetti e una piattaforma di sviluppo, originariamente sviluppata da Sun Microsystems e ora sviluppata da Oracle Corporation. È stato progettato tenendo conto della portabilità, dell'affidabilità e della sicurezza, secondo il principio "scrivi una volta, esegui ovunque" - cioè un programma scritto in Java può essere eseguito su qualsiasi dispositivo dotato dell'ambiente di esecuzione Java Virtual Machine (JVM), indipendentemente dal sistema operativo.

Il codice sorgente in Java viene compilato in bytecode, un formato intermedio eseguito dalla JVM, che gli consente di rimanere indipendente dall'architettura hardware. La JVM gestisce la memoria, supporta il multithreading, fornisce meccanismi di sicurezza e gestione degli errori, rendendo i programmi Java più robusti e facili da mantenere. Il linguaggio dispone di un'ampia libreria standard (Java API), che include funzionalità per la gestione dei dati, le reti, l'interfaccia grafica, la crittografia, i database e molto altro ancora.

Java supporta il paradigma di programmazione orientato agli oggetti, in cui classi, ereditarietà, polimorfismo e incapsulamento svolgono un ruolo centrale. Ciò consente di costruire sistemi complessi e modulari, facili da testare ed estendere. Allo stesso tempo, il linguaggio offre una sintassi leggibile, simile a quella di C e C++, che ne facilita l'apprendimento anche a chi ha esperienza di programmazione strutturale.

L'uso di Java copre un'ampia gamma di settori: dalle applicazioni desktop e server, alle applicazioni mobili (soprattutto per Android), ai sistemi embedded e alle soluzioni aziendali. La tecnologia è alla base di molti ambienti aziendali, con soluzioni come Java EE (Enterprise Edition) che forniscono un kit di strumenti per la creazione di applicazioni web scalabili. Lo sviluppo di Java è supportato da una comunità e da un sistema di aggiornamenti ciclici e di standardizzazione, che ne garantiscono la stabilità e la conformità ai requisiti moderni ingegneria del software.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE