+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

MATLAB - definizione

MATLAB (Matrix Laboratory) è un ambiente di programmazione di alto livello e un linguaggio di calcolo sviluppato da MathWorks, progettato per l'analisi numerica, il calcolo matriciale, simulazioni e la visualizzazione dei dati. La sua struttura è basata su operazioni matriciali, il che lo rende particolarmente adatto ad applicazioni ingegneristiche, scientifiche e algoritmiche.

La base del funzionamento di MATLAB è l'interprete del linguaggio di scripting, che consente di lavorare in modo interattivo con i dati, di eseguire calcoli matematici e di creare funzioni, script e applicazioni. L'ambiente offre una ricca serie di funzioni matematiche integrate, strumenti per l'analisi dei segnali, l'elaborazione delle immagini, l'ottimizzazione, il controllo e la modellazione di sistemi dinamici. La sua architettura modulare consente di estenderlo con pacchetti di strumenti aggiuntivi (toolbox) che ne ampliano le capacità in campi specifici come l'intelligenza artificiale, i sistemi embedded, l'energia o la biomeccanica.

Un componente integrale di MATLAB è Simulink, un ambiente per la modellazione grafica e la simulazione di sistemi dinamici, in cui l'utente crea diagrammi a blocchi mappando relazioni matematiche e logiche. Questo approccio consente di progettare e testare in modo intuitivo modelli di sistemi di controllo complessi, sistemi meccatronici o circuiti elettronici.

MATLAB supporta la programmazione procedurale, strutturata e, in misura limitata, orientata agli oggetti. Permette l'integrazione con altri linguaggi di programmazione, come C/C++, Python, Java e FORTRAN, il che consente l'ottimizzazione delle prestazioni e l'interazione con librerie esterne. Grazie alle sue capacità di generazione automatica del codice, MATLAB è applicabile anche all'implementazione di algoritmi in sistemi embedded e FPGA.

L'ambiente è ampiamente utilizzato negli istituti di ricerca, nelle università tecniche e nell'industria, in particolare quando sono richieste elaborazioni avanzate di dati, prototipazione di algoritmi, modellazione matematica e rapida implementazione di soluzioni ingegneristiche.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE