+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
La modellazione matematica è il processo di creazione di rappresentazioni astratte di fenomeni, sistemi o processi reali utilizzando strutture matematiche come equazioni, funzioni, sistemi di equazioni o modelli probabilistici. Lo scopo della modellizzazione è quello di descrivere e comprendere i meccanismi che regolano un sistema e di prevederne il comportamento in diverse condizioni. I modelli matematici svolgono un ruolo fondamentale nella scienza, nella tecnologia e nell'ingegneria, consentendo di analizzare e ottimizzare i sistemi in modo quantitativo.
La modellazione utilizza ipotesi semplificative per concentrarsi sulle caratteristiche essenziali del fenomeno oggetto di studio. Introducendo variabili, parametri e relazioni tra di essi, è possibile riflettere la dinamica di processi fisici, chimici, biologici, economici o tecnici. Il modello può essere deterministico, quando i risultati sono determinati in modo univoco dagli input, o stocastico, quando si tiene conto della casualità e dell'incertezza.
In ingegneria, la modellazione matematica trova applicazione, tra l'altro, in meccanica, automazione, elettronica, teoria dei circuiti, acustica o termodinamica. Permette di progettare, testare e verificare i concetti senza dover ricorrere a costosi prototipi fisici. Allo stesso tempo, consente di effettuare simulazioni al computer in cui i modelli vengono elaborati numericamente utilizzando algoritmi appropriati.
La verifica e la validazione del modello comportano il confronto dei suoi risultati con i dati sperimentali per valutarne la pertinenza e i limiti. Se necessario, il modello può essere sviluppato e perfezionato per riflettere meglio la realtà. La modellazione matematica è quindi un importante strumento di analisi e progettazione, che collega la teoria alla pratica ingegneristica.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.