+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

FORTRAN (Traduzione di formule) - definizione

FORTRAN (Formula Translation) è uno dei più antichi linguaggi di programmazione di alto livello , progettato negli anni '50 da un team IBM guidato da John Backus. Il suo scopo principale era quello di consentire la scrittura efficiente di calcoli matematici e scientifici in una forma che si avvicinasse alla notazione algebrica, semplificando notevolmente lo sviluppo dei programmi rispetto al codice macchina di basso livello. FORTRAN è stato il primo linguaggio a consentire la compilazione automatica del codice sorgente in forma eseguibile, rivoluzionando l'approccio alla programmazione dei computer.

Il linguaggio FORTRAN si distingue per la sua sintassi semplice e concisa e per le sue elevate prestazioni, che lo rendono particolarmente adatto alle applicazioni ingegneristiche, numeriche e scientifiche. In particolare, ha trovato largo impiego in settori quali la meccanica computazionale, l'analisi strutturale, le simulazioni fisiche, la fluidodinamica e l'informatica quantistica, dove dominano le operazioni su matrici, vettori e numeri in virgola mobile.

Il FORTRAN ha subito una serie di evoluzioni degli standard, da FORTRAN I e FORTRAN IV, passando per FORTRAN 77, fino alle versioni più moderne di FORTRAN 90, 95, 2003, 2008 e 2018; ogni versione successiva ha introdotto estensioni del linguaggio come la gestione dinamica della memoria, la programmazione modulare, il supporto per i tipi astratti, il parallelismo e la compatibilità con gli standard orientati agli oggetti. Nonostante l'emergere di nuovi linguaggi di programmazione, il FORTRAN rimane uno strumento essenziale negli ambienti scientifici e informatici in cui contano le massime prestazioni e un'infrastruttura collaudata.

Uno dei vantaggi principali del FORTRAN è l'ottimizzazione avanzata del codice da parte dei compilatori, che possono generare codice eseguibile molto veloce, soprattutto per le applicazioni che fanno un uso intensivo delle operazioni aritmetiche. Di conseguenza, questo linguaggio è ancora alla base di molte librerie numeriche, pacchetti di simulazione e grandi sistemi ingegneristici la cui manutenzione e sviluppo richiedono precisione, stabilità ed elevata efficienza computazionale.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE