+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Un diagramma a blocchi è una rappresentazione grafica della struttura funzionale di un sistema tecnico, logico o di processo in cui i singoli componenti e le operazioni sono rappresentati come blocchi collegati da linee di segnale o relazioni di flusso di informazioni. Viene utilizzato per illustrare il principio generale di funzionamento di sistemi o algoritmi, senza entrare nei dettagli di implementazione dei singoli componenti. È ampiamente utilizzato in ingegneria, informatica, automazione, elettronica e nell'organizzazione dei processi industriali e informativi.
In un diagramma a blocchi, ogni blocco è responsabile di una funzione o di un modulo specifico, come l'elaborazione del segnale, il controllo, la trasmissione dei dati, la memorizzazione delle informazioni o l'esecuzione di operazioni logiche o matematiche. Le linee che collegano i blocchi indicano la direzione del flusso di dati, energia o controllo. L'uso di simboli e convenzioni standard - a seconda dell'ambito - consente di leggere il diagramma senza ambiguità da parte di specialisti di diversi settori tecnici.
I diagrammi a blocchi vengono utilizzati nelle fasi di progettazione, analisi, documentazione e comunicazione ingegneristica. Facilitano la comprensione di sistemi complessi e supportano i processi di modellazione, ottimizzazione e diagnostica. Nell'Automazione e nei sistemi di controllo, vengono utilizzati per mostrare la struttura del controllo, la relazione tra segnali di misura e di controllo e la configurazione dei sistemi di retroazione PID o . Nella programmazione, invece, vengono utilizzati per descrivere la logica degli algoritmi e il flusso dei dati nei programmi informatici.
Il vantaggio del diagramma a blocchi è che è leggibile, modulare e può essere rapidamente modificato e adattato a varie versioni di un progetto. In combinazione con altre forme di documentazione tecnica, è una parte indispensabile del processo di ingegneria, che consente un approccio sistematico alla progettazione e all'analisi di sistemi complessi.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.