+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Isolante è un materiale o un elemento costruttivo caratterizzato da un'elevatissima resistenza elettrica, utilizzato per separare le parti conduttive di un circuito al fine di impedire il passaggio della corrente elettrica. La sua funzione principale è quella di proteggere utenti, dispositivi e sistemi dal rischio di scosse elettriche, cortocircuiti o danni derivanti da conduzione incontrollata. Gli isolanti sono impiegati sia nella microelettronica sia nel settore energetico, dove proteggono le linee di trasmissione, i componenti degli impianti e gli strumenti di misura.
Le proprietà isolanti derivano dalla struttura atomica del materiale, che non contiene portatori di carica liberi in grado di condurre elettricità. I materiali isolanti più comuni sono materie plastiche, vetro, ceramica, gomma, aria e diversi tipi di compositi. La scelta dell’isolante dipende dalle condizioni operative, come tensione, temperatura, umidità, frequenza del campo elettrico e resistenza chimica e meccanica.
Un isolante può anche avere una funzione di supporto strutturale, come nel caso dell’industria elettrica, dove isolatori appositamente sagomati sorreggono i conduttori ad alta tensione, separandoli contemporaneamente dalle strutture portanti. Nell’elettronica, gli elementi isolanti si trovano sotto forma di rivestimenti su conduttori, dielettrici nei condensatori o strati separatori nei circuiti stampati. Oltre all’isolamento elettrico, questi materiali svolgono spesso anche la funzione di isolanti termici, impedendo il trasferimento di calore tra le componenti dei dispositivi.
Nel contesto della sicurezza tecnica, l’efficacia di un isolante si valuta anche in base alla sua rigidità dielettrica, ovvero la massima tensione che il materiale può sopportare senza essere perforato. Le normative tecniche e le regolamentazioni in materia di sicurezza definiscono i requisiti minimi relativi ai parametri isolanti, necessari per garantire il corretto e sicuro funzionamento dei sistemi elettrici ed elettronici.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.