+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Memoria cache - definizione

Memoria cache è una memoria a semiconduttore ad alta velocità e capacità limitata, utilizzata per conservare temporaneamente i dati e le istruzioni più frequentemente utilizzati, al fine di migliorare l’efficienza operativa dell’unità centrale di elaborazione (CPU). Il suo obiettivo principale è ridurre la latenza dovuta all’accesso alla memoria principale (RAM) o ad altre fonti di dati più lente, come i supporti di archiviazione. Grazie alla sua prossimità fisica al processore e ai tempi di accesso molto ridotti, la cache consente una più rapida elaborazione delle informazioni e riduce il collo di bottiglia nelle prestazioni del sistema.

Il funzionamento della cache si basa sul principio della località di riferimento – temporale e spaziale. La località temporale implica che i dati già utilizzati saranno probabilmente riutilizzati a breve, mentre la località spaziale presuppone che se una certa area di dati è stata utilizzata, anche le aree adiacenti saranno verosimilmente necessarie. Sulla base di questi principi, i sistemi cache implementano algoritmi predittivi che determinano quali dati mantenere e quali sostituire per fare spazio a nuove informazioni.

La memoria cache è organizzata in diversi livelli: L1 (più vicina al core, la più piccola e veloce), L2 (più grande ma più lenta) e L3 (condivisa tra più core, con la maggiore capacità ma anche la minore velocità relativa). Questi livelli lavorano gerarchicamente per garantire un flusso efficiente di dati tra il processore e gli altri componenti del sistema. Quando i dati non sono presenti nella cache (evento detto “miss”), il processore deve recuperarli da un livello inferiore o dalla RAM, con conseguenti ritardi maggiori.

La cache svolge un ruolo cruciale nelle prestazioni dei sistemi informatici, microprocessori, controller e dispositivi embedded. Le moderne architetture dei processori includono sofisticati meccanismi di gestione della cache, come il prefetching, la coerenza tra cache multiple e politiche di sostituzione dei dati, volti a massimizzare i cache hit e ridurre i tempi di accesso. In ambiti specifici, come i server, i sistemi real-time o l’elaborazione grafica, l’ottimizzazione della memoria cache rappresenta un aspetto fondamentale nella progettazione del sistema.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE