+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Corrente continua (CC) - definizione

Corrente continua (DC, Direct Current) è una forma di flusso di carica elettrica in cui la direzione e l’intensità della corrente rimangono costanti nel tempo. È caratterizzata dal movimento uniforme degli elettroni da un punto a potenziale elettrico più elevato verso un punto a potenziale più basso, garantendo un flusso continuo in un'unica direzione. Questo tipo di conduzione permette un’alimentazione stabile dei circuiti elettronici e un controllo preciso dei componenti sensibili alle variazioni di tensione.

Le sorgenti di corrente continua includono celle galvaniche, batterie ricaricabili, alimentatori switching e convertitori che trasformano la corrente alternata in continua. La corrente continua trova applicazione in tutti i contesti che richiedono affidabilità, precisione o bassi livelli di interferenze elettromagnetiche – dai circuiti digitali e sistemi di automazione, fino ai motori elettrici sia con spazzole che brushless.

Dal punto di vista dell’analisi dei circuiti, la corrente continua consente una descrizione matematica semplificata: i suoi parametri non variano nel tempo, il che permette l’uso diretto della legge di Ohm e dei principi di conservazione dell’energia senza dover affrontare modelli dinamici complessi. A differenza della corrente alternata, non genera reattanza né sfasamenti di fase, semplificando la progettazione e la comprensione dei dispositivi e dei sistemi di alimentazione.

La corrente continua gioca un ruolo crescente anche nei sistemi di alimentazione moderni, in particolare nel contesto delle energie rinnovabili, dell’accumulo energetico e della trasmissione ad alta tensione su lunghe distanze (HVDC). Il suo impiego consente una maggiore efficienza energetica e l’integrazione di fonti e carichi differenti all’interno di smart grid. Tuttavia, richiede circuiti di protezione e conversione adeguati, capaci di gestire il flusso unidirezionale delle cariche e mantenere stabile la tensione di esercizio.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE