+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Volt (V) è l’unità di misura della tensione elettrica, della differenza di potenziale e della forza elettromotrice nel Sistema Internazionale (SI). Un volt è definito come la differenza di potenziale elettrico tra due punti di un conduttore quando la corrente di un ampere produce una potenza di un watt. In termini generali, il volt descrive la capacità di un campo elettrico di compiere lavoro su una carica: maggiore è la tensione, maggiore è l’energia per unità di carica.
Il concetto di tensione è fondamentale nell’elettrotecnica, nell’elettronica e nella fisica dei campi. In pratica, la tensione elettrica rappresenta la “forza motrice” che consente il flusso di corrente nei circuiti. Può essere generata da sorgenti elettrochimiche (ad esempio pile), elettromagnetiche (generatori, trasformatori) o piezoelettriche. Il volt è un’unità derivata, espressa in termini delle unità fondamentali SI come joule per coulomb (J/C), collegando la tensione al lavoro svolto dal campo elettrico su una carica unitaria.
L’unità prende il nome dal fisico italiano Alessandro Volta, inventore della prima pila elettrochimica. In ambito tecnico, la tensione è un parametro chiave nella progettazione di sistemi di alimentazione, trasmissione e segnali. I valori tipici di tensione variano a seconda dell’applicazione, da pochi millivolt nei circuiti sensoriali a centinaia di kilovolt nelle reti di trasmissione energetica.
Nei circuiti a corrente continua, la tensione descrive una differenza di potenziale costante tra due punti, mentre nei circuiti a corrente alternata si considerano il valore efficace e la forma d’onda temporale. Per i dispositivi elettronici, la tensione determina non solo il corretto funzionamento ma anche la sicurezza operativa. Il volt è largamente utilizzato negli strumenti di misura, nella documentazione tecnica e nelle normative internazionali.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.