+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Scarica elettrostatica (ESD) - definizione

Scarica elettrostatica (ESD, Electrostatic Discharge) è un flusso improvviso e momentaneo di carica elettrica tra due corpi con potenziali elettrostatici differenti, solitamente causato dal contatto diretto o dall’avvicinamento tra essi. Questo fenomeno si verifica a causa della differenza di tensione accumulata sulle superfici di materiali isolanti o conduttori, particolarmente in condizioni di bassa umidità dell’aria, che favoriscono l’accumulo di carica statica.

L’ESD rappresenta una seria minaccia per i dispositivi elettronici e i componenti a semiconduttore, che sono particolarmente sensibili a sovratensioni anche di minima energia. Anche scariche impercettibili all’uomo possono danneggiare i gate dei transistor, interrompere connessioni interne o degradare le prestazioni dei circuiti integrati. Gli effetti possono manifestarsi immediatamente (ad esempio con il danneggiamento totale del componente) oppure nel lungo termine, con un peggioramento delle caratteristiche elettriche che si evidenzia solo durante l’uso.

Dal punto di vista fisico, l’ESD è un processo di bilanciamento dinamico dei potenziali, in cui l’energia accumulata viene rapidamente scaricata attraverso l’aria o un altro mezzo con conducibilità aumentata. La scarica ha una durata molto breve (dell’ordine dei nanosecondi) ed è caratterizzata da un picco di corrente elevato, rendendola difficile da rilevare e sopprimere in tempo reale. Pertanto, la prevenzione dell’ESD si basa principalmente su misure precauzionali.

Nell’industria elettronica sono stati sviluppati numerosi standard e procedure per limitare il rischio di ESD, includendo il controllo dell’umidità, l’uso di indumenti antistatici, la messa a terra degli operatori e delle superfici di lavoro, nonché la progettazione di circuiti elettronici con strutture protettive integrate. I dispositivi vulnerabili all’ESD sono contrassegnati con simboli di avvertimento specifici e sono soggetti a rigide procedure di gestione conformi a normative internazionali come IEC 61340 e ANSI/ESD S20.20.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE