+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+320 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Diamagnetismo - definizione

Il Diamagnetismo è uno dei fenomeni magnetici fondamentali, che comporta la produzione da parte di una sostanza di un debole campo magnetico opposto al campo magnetico esterno in cui la sostanza si trova. È un effetto derivante dalle interazioni orbitali e di spin degli elettroni negli atomi di un materiale, indipendente dalla presenza di momenti magnetici permanenti.

A differenza dei ferromagneti o dei paramagneti, gli atomi delle sostanze diamagnetiche non hanno momenti magnetici non compensati allo stato fondamentale. Sotto l'influenza di un campo magnetico esterno, tuttavia, la traiettoria del moto orbitale degli elettroni viene alterata, il che, secondo la regola di Lenz, si traduce in un campo magnetico contrario. Ciò comporta la repulsione del materiale dalla sorgente del campo magnetico.

Una caratteristica della diamagnetica è una suscettibilità magnetica negativa, di solito di valore molto piccolo, che non dipende dalla temperatura. Questo fenomeno si verifica in tutte le sostanze, ma nella maggior parte dei casi è mascherato da effetti paramagnetici o ferromagnetici più forti. Fanno eccezione i materiali in cui il diamagnetismo è la caratteristica dominante, come il bismuto, il rame, l'acqua o il piombo.

Il fenomeno del diamagnetismo ha un'importanza pratica, tra l'altro, nelle tecniche di levitazione magnetica, nelle misure precise del campo magnetico e nella descrizione delle proprietà dei materiali utilizzati nella superconduttività. Nel caso dei superconduttori di tipo I, il diamagnetismo assume la forma di uno spostamento completo del campo magnetico dall'interno del materiale, noto come effetto Meissner.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE