+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

ISO (Organizzazione internazionale per la standardizzazione) - definizione

ISO (International Organisation for Standardisation) è un'organizzazione internazionale indipendente e non governativa il cui obiettivo è sviluppare, pubblicare e promuovere standard tecnici, commerciali e industriali internazionali al fine di armonizzare gli standard a livello di Bilance. L'ISO è stata fondata nel 1947 e riunisce gli organismi nazionali di normazione di oltre 160 Paesi, ognuno dei quali rappresenta il proprio Paese nello sviluppo di documenti normativi.

L'organizzazione svolge un ruolo fondamentale nella creazione di un quadro di riferimento per la qualità, l'interoperabilità, la sicurezza e l'efficienza in quasi tutti i settori dell'attività tecnica e industriale, dalla produzione di materiali, alla gestione della qualità e alla protezione dell'ambiente, fino alla sicurezza delle informazioni e alle tecnologie digitali. Gli standard sviluppati dall'ISO sono il risultato del consenso di gruppi di lavoro internazionali composti da esperti del settore, scienziati, rappresentanti dell'industria ed enti normativi.

Sebbene i documenti ISO siano di natura volontaria, la loro applicazione è ampiamente riconosciuta come parte della buona pratica ingegneristica e come standard di mercato, soprattutto nel contesto delle catene di fornitura globali, della certificazione e della conformità ai requisiti contrattuali. Esempi delle norme ISO più note sono ISO 9001 (gestione della qualità), ISO 14001 (gestione ambientale), ISO/IEC 27001 (gestione della sicurezza delle informazioni) o ISO 50001 (gestione dell'energia).

La struttura organizzativa dell'ISO comprende comitati tecnici (TC), sottocomitati (SC) e gruppi di lavoro (WG), dove vengono sviluppati standard specifici, revisioni e nuove iniziative normative. L'ISO collabora anche con altre organizzazioni mondiali di standardizzazione, come IEC (International Electrotechnical Commission) e ITU (International Telecommunication Union), garantendo la coerenza e la compatibilità intersettoriale degli standard.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE