+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) - definizione

La Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) è un'organizzazione mondiale di standardizzazione responsabile dello sviluppo e della pubblicazione di standard internazionali nei settori dell'elettrotecnica, dell'elettronica, della tecnologia dell'energia e delle aree di ingegneria correlate. Fondata nel 1906, la IEC opera come associazione indipendente, non governativa e senza scopo di lucro, con comitati nazionali di standardizzazione di oltre 80 Paesi.

L'obiettivo del CEI è creare standard tecnici uniformi e coerenti che promuovano l'interoperabilità, la sicurezza, l'efficienza energetica e l'innovazione tecnologica su scala globale. Queste norme coprono un'ampia gamma di argomenti: dai parametri di base dei componenti elettrici, passando per la compatibilità elettromagnetica, la sicurezza degli apparecchi, le reti intelligenti, l'elettromobilità, l'automazione industriale e le tecnologie digitali.

La struttura dell'IEC si basa su comitati tecnici (TC), sottocomitati (SC) e gruppi di lavoro (WG), che riuniscono esperti di diversi Paesi e settori industriali. Il processo di sviluppo degli standard è trasparente, basato sul consenso e sulla cooperazione internazionale, il che garantisce che gli standard siano ampiamente accettati e aggiornati di fronte alla rapida evoluzione dei requisiti tecnologici.

Il CEI collabora con altre organizzazioni di standardizzazione, come ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione) e ITU (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni), per armonizzare gli standard ed evitare duplicazioni. Questa cooperazione ha portato, tra l'altro, a standard congiunti ISO/IEC, particolarmente rilevanti nei settori dell'ICT e della sicurezza informatica.

Gli standard pubblicati dal CEI costituiscono un riferimento per le normative, i regolamenti di sicurezza, i sistemi di valutazione della conformità e i criteri di certificazione. Inoltre, facilitano il commercio globale, riducono le barriere tecniche e promuovono lo sviluppo di prodotti innovativi, garantendone la conformità ai requisiti degli utenti e dell'ambiente.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE