+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Convezione - definizione

La convezione è il processo di trasporto di calore e di massa in mezzi fluidi, come liquidi e gas, risultante dal movimento macroscopico delle molecole. Questo fenomeno si verifica a causa delle differenze di temperatura o densità in un determinato mezzo, portando alla formazione di correnti di convezione. La convezione svolge un ruolo fondamentale in molti fenomeni fisici e tecnici, tra cui il raffreddamento, il riscaldamento e i processi di circolazione atmosferica.

Esistono due meccanismi fondamentali di convezione: la convezione naturale (libera) e quella forzata. Nel caso della convezione naturale, il movimento del mezzo è causato dalle forze di galleggiamento derivanti da una distribuzione non uniforme della temperatura, senza alcuna influenza esterna. La convezione forzata, invece, si verifica quando il flusso di un fluido è avviato da fattori meccanici come ventilatori, pompe o il movimento di un oggetto in un liquido o in un gas. Entrambi i tipi di convezione sono descritti da relazioni matematiche derivate dalle equazioni del trasporto del calore e della dinamica dei fluidi.

Dal punto di vista ingegneristico, la convezione è uno dei tre meccanismi principali di trasferimento del calore, insieme alla conduzione e all'irraggiamento. Nei sistemi elettronici e meccanici, viene utilizzata per rimuovere in modo efficiente il calore in eccesso dai componenti, che influisce sulla loro affidabilità e durata. Viene inoltre utilizzata nella progettazione di scambiatori di calore, sistemi di condizionamento dell'aria e nell'analisi dei fenomeni meteorologici e oceanografici.

La descrizione quantitativa del fenomeno della convezione tiene conto di parametri quali i numeri di Nusselt, Prandtl e Rayleigh, che consentono di valutare l'intensità del trasferimento di calore in un determinato sistema. La considerazione di queste grandezze è essenziale per la modellazione dei processi termici nelle applicazioni industriali e nella ricerca scientifica.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE