+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Scambio di calore - definizione

Scambio di calore è il processo fisico di trasferimento di energia termica tra sistemi o elementi di temperatura Vari. Questo fenomeno avviene spontaneamente e sempre in direzione di un corpo a temperatura più alta verso un corpo a temperatura più bassa, fino al raggiungimento di uno stato di equilibrio termico. Il trasferimento di calore svolge un ruolo fondamentale nell'ingegneria termica, nella produzione di energia, nella refrigerazione, nel condizionamento dell'aria, nei processi industriali e nei sistemi elettronici che richiedono la dissipazione del calore in eccesso.

Secondo i meccanismi fisici, il trasferimento di calore può avvenire in tre modi fondamentali: per conduzione, convezione e irraggiamento. La conduzione (conduction) comporta il trasferimento diretto di energia all'interno di un corpo solido o tra corpi a contatto, risultante da differenze di temperatura e micro vibrazioni delle molecole. La convezione si riferisce al trasferimento di calore nei liquidi e nei gas, dove l'energia viene trasferita dal movimento di massa del mezzo - naturale o forzato. La radiazione è l'emissione di energia sotto forma di onde elettromagnetiche, che non richiede la presenza di un mezzo materiale e può avvenire nel vuoto.

Il trasferimento di calore viene descritto quantitativamente utilizzando concetti come flusso di calore, coefficiente di conduzione, coefficiente di trasferimento di calore e numeri adimensionali, ad esempio Nusselt, Prandtl o Reynolds, utilizzati nell'analisi dei flussi di calore. La questione viene analizzata nel contesto della legge di Fourier (per la conduzione), della legge di Newton (per la convezione) e della legge di Stefan-Boltzmann (per l'irraggiamento).

Nella progettazione di apparecchiature tecniche, la considerazione del trasferimento di calore consente una gestione efficiente dell'energia, la prevenzione del surriscaldamento dei componenti, l'ottimizzazione dell'efficienza dei processi e una maggiore sicurezza operativa. La scelta di materiali, geometrie e parametri di flusso appropriati è un elemento chiave dei calcoli termici e della progettazione dei sistemi di trasferimento del calore.

Scambiatori di calore

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE