+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+320 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Microscopio elettronico - definizione

Il Microscopio Elettronico è un dispositivo ottico di precisione che utilizza un fascio di elettroni invece della luce visibile per produrre immagini ingrandite degli oggetti in esame. Grazie alla lunghezza d'onda molto più corta degli elettroni, è possibile ottenere una risoluzione molto più elevata rispetto alla microscopia ottica, consentendo di osservare strutture di dimensioni nanometriche o addirittura atomiche. Questa tecnologia è utilizzata principalmente nelle scienze della vita, nella scienza dei materiali, nell'elettronica e nella ricerca ingegneristica, consentendo un'analisi dettagliata della morfologia e della composizione delle microstrutture.

L'elemento base del microscopio elettronico è il cannone elettronico, che genera un fascio di elettroni accelerati da un campo elettrostatico. Un sistema di lenti elettromagnetiche dirige e focalizza il fascio sull'oggetto in esame, posto nel vuoto. L'interazione degli elettroni con la superficie del campione provoca l'emissione di segnali secondari - come elettroni secondari, riflessi o raggi X - che vengono registrati dai rivelatori per formare un'immagine o analizzare la composizione chimica.

A seconda del design e della metodologia utilizzata, esistono diversi tipi di microscopi elettronici, tra cui il microscopio elettronico a scansione (SEM), che consente l'analisi della topografia superficiale, e il microscopio elettronico a trasmissione (TEM), che permette di imitare l'interno di campioni molto sottili con una risoluzione eccezionale. Il funzionamento di un microscopio elettronico richiede condizioni particolari, come un alto vuoto e un'adeguata stabilizzazione meccanica e della temperatura, a causa dell'elevata sensibilità del sistema ottico alle interferenze esterne.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE