+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
Il Paramagnetismo è uno dei tipi fondamentali di proprietà magnetiche della materia, che consiste nella debole attrazione di un materiale da parte di un campo magnetico esterno . Questo fenomeno deriva dalla presenza di elettroni spaiati negli atomi o negli ioni, che hanno un proprio momento magnetico. In assenza di un campo esterno, questi momenti sono distribuiti in modo caotico e si annullano a vicenda, mentre sotto l'influenza di un campo magnetico si allineano parzialmente, causando un aumento della magnetizzazione del materiale.
I paramagnetici presentano una suscettibilità magnetica positiva, ma molto piccola - dell'ordine di 10-⁶ a 10-³ - e dipendente dalla temperatura. La descrizione matematica del comportamento dei paramagnetici comprende la legge di Curie, che definisce la proporzionalità inversa della suscettibilità magnetica rispetto alla temperatura. All'aumentare della temperatura, aumenta l'energia termica, che contrasta l'ordinamento dei momenti magnetici, indebolendo l'effetto paramagnetico.
È caratteristico del paramagnetismo che la scomparsa del campo esterno provochi l'immediato ritorno del materiale a uno stato disordinato, senza lasciare alcuna magnetizzazione permanente. Questo distingue i paramagneti dai ferromagneti , che possono mantenere la magnetizzazione anche dopo la rimozione del campo. Il paramagnetismo è presente in un'ampia gamma di sostanze, tra cui alcuni metalli, ioni di metalli di transizione, gas nobili allo stato liquido, nonché molti composti chimici e materiali sintetici.
Nelle applicazioni tecniche, il paramagnetismo è usato meno frequentemente di altri tipi di magnetismo, ma è importante nella spettroscopia di risonanza paramagnetica elettronica (EPR), nello studio delle proprietà dei materiali e nella progettazione di alcuni sensori e materiali specializzati. L'analisi di questo fenomeno è una parte importante della fisica dello stato solido e della chimica quantistica, consentendo una migliore comprensione della struttura elettronica delle sostanze.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.