+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Il quadro elettrico è un insieme di apparecchiature elettriche utilizzate per distribuire, controllare, proteggere e misurare l'elettricità in sistemi a bassa, media o alta tensione. È un componente chiave dell'infrastruttura di alimentazione, che fornisce una connessione sicura e ordinata tra le Fonti d'energia e i consumatori. I quadri sono disponibili in varie configurazioni e Bilance, da semplici installazioni domestiche a complessi sistemi industriali e reti di trasmissione.
Strutturalmente, il quadro è costituito da una Custodie di protezione e da componenti di commutazione, protezione, misura e controllo come interruttori, sezionatori, contattori, fusibili, trasformatori o relè montati all'interno. Questi componenti sono installati in modo da consentire un facile accesso alla manutenzione e garantire condizioni adeguate per il raffreddamento, la protezione contro le scosse elettriche e il sovraccarico termico.
I quadri elettrici si dividono in sottostazione, principali, di derivazione e terminali, a seconda della loro collocazione nella struttura del sistema elettrico. Possono essere indipendenti, da incasso, modulari o prefabbricati e la loro progettazione deve essere conforme agli standard tecnici applicabili, ad esempio EN 61439. I parametri importanti sono grado di protezione IP, resistenza al cortocircuito, corrente nominale e tensione nominale.
La funzionalità dei dispositivi di commutazione comprende non solo la gestione del flusso di energia, ma anche il rapido spegnimento dei circuiti in caso di guasto, proteggendo le persone e le apparecchiature dagli effetti di cortocircuiti, sovraccarichi e sovratensioni. Nelle installazioni moderne, i quadri sono integrati nei sistemi di automazione degli edifici, di monitoraggio delle condizioni e di gestione remota dell'energia. La corretta selezione e configurazione del quadro è fondamentale per l'affidabilità, l'efficienza e la sicurezza dell'intero sistema di alimentazione.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.